Renesas Synergy™

FAQ 104963 : 【フラッシュメモリ】 M16C Flash Starter (M3A-0806) を用いて内部Flashメモリに書き込みを行う時、ブートROM領域の書き換えは必要か。[2005/03/03]

ブートROM領域の書き換えは不要です。
その理由は、出荷時にブートROM領域に書き込んでいる標準のブートプログラムを用いて、M3A-0806が書き込みを行うからです。 (#102842)

 

適用製品

R8C/18
R8C/19
R8C/1A
R8C/1B
R8C/10
R8C/11
R8C/12
R8C/13
R8C/14
R8C/15
R8C/16
R8C/17
R8C/20
R8C/21
R8C/22
R8C/23
R8C/24
R8C/25
R8C/26
R8C/27
R8C/28
R8C/29
R8C/2A
R8C/2B
R8C/2C
R8C/2D
R8C/32C
R8C/33C
R8C/34C
R8C/35C
R8C/36C
R8C/38C
R8C/3GC
R8C/3JC
R8C/32D
R8C/33D
R8C/35D
R8C/3GD
R8C/33T
R8C/34E, R8C/34F, R8C/34G, R8C/34H
R8C/36E, R8C/36F, R8C/36G, R8C/36H
R8C/38E, R8C/38F, R8C/38G, R8C/38H
R8C/L35C
R8C/L36C
R8C/L38C
R8C/L3AC
3803H
3803L
3850A
38D2
38D5
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)
M32C/86
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)
M16C/62A (M16C/62Tを含む), M16C/62M
M16C/62N (M3062GF8NFP/GPを含む)
M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)
M16C/6N4, M16C/6N5
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN
M16C/30P
M16C/28 (M16C/28, M16C/28B)
M16C/26A (M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T)
M16C/26
M16C/1N
M16C/6S
M3A-0806
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください