Renesas Synergy™

FAQ 103575 : 受信時にノイズの影響を受けて正常にデータが受信できないことがあります。 対策案は何かありますか?

ノイズ除去回路を搭載したSCIがありますので、こちらで評価してみてください。

適用製品

H8/300H Tiny
H8/36109
H8/36049
H8/36912, H8/36902
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください