Renesas Synergy™

FAQ 106510 : SH7727のUSB ホストコントローラ(USBH)を使用するときは、必ず外部にSDRAMが必要なのですか?

SH7727のUSB ホストコントローラ(USBH)を使用するときは、必ず外部にSDRAMが必要です。

この理由は、SH7727のUSBHの送受信データおよびディスクリプタの格納先がエリア3で、かつSDRAMのみであるためです。

USBHが送受信データおよびディスクリプタへアクセスする場合、LIバスステートコントローラ(LBSC)がバスステートコントローラ(BSC)とアー ビトレーション処理によってバス権を獲得し、イメージ的にUSBHがエリア3のSDRAMを直接アクセスするような構成を採っています。

(SH7727ハードウェアマニュアル 図1.1 ブロック図 参照)

適用製品

SH7727
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください