Renesas Synergy™

FAQ 105114 : LINでの通信を考えているのですが対応する通信端子はどの端子でしょうか? [2005/02/09]

LINでの通信用端子は、UARTの端子いずれかを使用します。
ただし、UARTモジュールとLINプロトコルを制御するためソフトウェアを用意する必要があります。

適用製品

32170, 32174
32171
32172, 32173
32176
32180
32182
32185
32186
32192
32195
32196
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください