Renesas Synergy™

FAQ 105256 : メモリ拡張モードを使用する場合、バス制御端子を入出力ポートとして使用できるか?

メモリ拡張モードおよびマイクロプロセッサモードでは、 バス制御端子を入出力ポートとして使用できません。
ただし、次の場合のバス制御に使用しない端子は 入出力ポートとして使用できます。

(M16C/65Cの場合)

  • データバス幅を8ビットで使用する場合のP1_0~P1_7端子
  • アドレスバス幅を12ビットで使用する場合のP3_4~P3_7、P4_0~P4_3端子
  • アドレスバス幅を16ビットで使用する場合のP4_0~P4_3端子
  • 使用しないCSi端子
  • マルチプレクスバスとして使用する場合のP0_0~P0_7、P1_0~P1_7、P3_1~P3_7、P4_0~P4_3端子

各品種の詳細は、ユーザーズマニュアル ハードウェア編に記載のプロセッサモードと端子の機能を参照してください。

M32C/88 (M32C/88T)
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)
M32C/80
M16C/62A
M16C/62N
M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)
M16C/63
M16C/64
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
M16C/6C
M16C/6N4, M16C/6N5
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN
M16C/30P
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください