FAQ 1005862 : RD[ ]MWシリーズはアノードコモンにて2素子のツェナーが入っており、仕様上両ダイオードトータルで200mWと記載されています。 この損失は1素子あたり100mWと考えるのでしょうか? それとも1素子が0mWの場合、もう片側は200mWまで使用できるのでしょうか?

全損失はパッケージで規定しております。
したがって、2素子入りRD[ ]MWシリーズの1素子のみ使用の場合、全損失は1素子で200mWとなります。

 

適用製品

定電圧用ツェナーダイオード
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください