Renesas Synergy™

FAQ 1010785 : タイマRCの動作クロックが安定していない場合、タイマRC関連レジスタの設定をしても良いか?

動作クロックが安定していない場合、タイマRC関連レジスタにはアクセスしないでください。タイマRD、タイマRGも同様です。

 

 

適用製品

R8C/2x
R8C/3x
R8C/5x
R8C/Lx
R8C/Mx
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください