Renesas Synergy™

FAQ 1009942 : 外部WAIT信号の入力で、セットアップ時間とホールド時間が満たされない場合、誤動作しますか。

セットアップ時間とホールド時間が満たされない場合でもSHマイコンが誤動作することはありません。ただし、ウェイトサイクルが挿入されない、または1サイクル余分なウエイトサイクルが挿入される可能性があります。

 

 

適用製品

SH7285, SH7286
SH7243
SH7214, SH7216
SH7231
SH7239, SH7237
SH7146, SH7149
SH7144, SH7145
SH7083, SH7084, SH7085, SH7086
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
SH7040, SH7041, SH7042, SH7043, SH7044, SH7045
SH7032, SH7034, SH7034B
SH7018
SH7014, SH7016, SH7017
SH7011
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください