Renesas Synergy™

FAQ 103230 : SCI 初期設定時の1ビット待ち時間について

送受信クロックソースの1ビット分。 クロック同期式の場合、外部クロックの1サイクル分です。

『マイコンテクニカルQ&A H8Sシリーズ アプリケーションノート 発行年月 1997年12月 第1版 ADJ-502-065 No :Q&A  NO:QAH8S-225』を参考ください。

適用製品

H8S/2600
H8S/2668
H8S/2655
H8S/2649
H8S/2643
H8S/2633
H8S/2628
H8S/2615
H8S/2612
H8S/2500
H8S/2400
H8S/2437
H8S/2300
H8S/2368
H8S/2355
H8S/2350
H8S/2345
H8S/2200
H8S/2282, 2280
H8S/2276
H8S/2245
H8S/2215
H8S/2214
H8S/2100
H8S/2199R
H8S/2194
H8S/2189R
H8S/2172
H8S/2168
H8S/2158
H8S/2140B
H8S/2114R
H8S/2111B
H8S/2110B
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください