Renesas Synergy™

FAQ 105372 : ポートをプルアップもしくはプルダウンする場合、複数の端子を一つの抵抗で接続しても良いでしょうか。

纏めて1本の抵抗でプルアップすることはお勧めできません。纏めた場合、ノイズ等によりある端子のレベルがHighになり、別の端子のレベルがLow になって端子間で電流が流れてしまう弊害が発生する可能性があります。

 

 

適用製品

H8/300H Super Low Power
H8/38602R
H8/38086R
H8/38076R
H8/300L Super Low Power
H8/3887
H8/3867
H8/3857
H8/3854
H8/3847R, 3847S, 38347, 38447
H8/3827R, 3827S, 38327, 38427
H8/38024R, 38024, 38024S, 38124
H8/3802, 38002S, 38004, 38104
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください