クロック回路については誤動作を避けるために最短で配線し、ポートの配線と交差させないでください。
本件は、ユーザーズ・マニュアル「システム・クロック発振回路」などの項をご参照ください。
ノイズ・レポートなどデータ・シートやユーザーズ・マニュアルなどに記載されていない情報が必要な場合は、 普段お取り引き頂いております販売店へご相談くださるようお願致します。
また、ノイズに関しては EMSと EMIの両方の観点がございます。 ノイズに関するご相談の際は、このような具体的な項目を明確にしてご相談されますようお願い致します。
Renesas Synergy™
FAQ 1004834 : 回路設計上の(パターン設計上の)注意点などありますか?
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください