Renesas Synergy™

FAQ 1006868 : uPD78F9076で、外部に水晶 4.9152MHz を使用した場合、600bps のボー・レートを作成できるでしょうか?

いいえできません。
4.9152MHz のクロックでは、内蔵ボー・レート・ジェネレータを使用した場合には 1200bps 以上にしか対応できません。
600bps に対応するには、CPU のクロックそのものを下げるか、シリアル・クロックを外部から供給する必要があります。

適用製品

UPD7890xx/7891xx
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください