Renesas Synergy™

FAQ 1011273 : サンプルソフトウェアのドライバ/ミドルウェアで使用しているGCCのバージョン及び入手先を教えてください。

弊社にて動作確認しているGCCのバージョンは以下の通りです。
Sourcery G++ Lite for ARM EABI 2012.09-63
(Mentor Graphics)
なお、本バージョンのGCCは以下のURLよりダウンロードが可能です。

http://www.mentor.com/embedded-software/sourcery-tools/sourcery-codebench/editions/lite-edition/request

 

適用製品

マルチプロトコル通信LSI (R-IN32M3)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください