Renesas Synergy™

FAQ 107108 : (1)VDDおよびVCCがオフの状態で、SCLおよびSDA端子に信号(0~5V)を加えても問題ありませんか?(2)5V入力トレラントですか?

(1)SDA、SCL端子からはVCCやVDDへ電流が抜けるパスはありません。したがって、VCC、VDDともにオフの状態で、SDA端子、SCL端子にロジック信号が印加されても、ラッチアップなどの不具合は生じません。

(2)5V入力トレラントです。

 

適用製品

I2CバスI/Oエキスパンダ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください