Renesas Synergy™

FAQ 1009905 : アシンクロナス SRAMのラッチアップに対する保護回路はデバイスに内蔵されていますか?

ラッチアップに対しては、設計的/プロセス的対策を講じており、実使用上問題の無い充分なレベルの耐性を有している事を確認しております。ラッチアップ評価結果につきましては、弊社信頼性資料に掲載しておりますので、ご参照の程お願い致します。

適用製品

Asynchronous SRAM
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください