Renesas Synergy™

FAQ 1000569 : V850マイコンのパワー・セーブ機能について説明して下さい。

  • パワー・セーブ機能とは、システムの低消費電力化を図るための機能です。マイコンの機能のうちどれを動作させるか、させないかを用途に よって切り替えて使用すると、効果的な低消費電力システムを実現できます。その動作させるかさせないかの組み合わせをモードといいます。例えば V850ES/JJ3では、HALT/IDLE1/IDLE2/STOP/サブクロック/サブIDLEモードの各動作におけるモードがあります。
  • 詳細はFAQのスタンバイ機能を参照してください。

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください