Renesas Synergy™

FAQ 106842 : A/D変換速度が知りたい。

最短43φADサイクルです。
※φADの周波数は次のようにしてください。
VCC1が4.0 ~ 5.5Vの場合、2MHz ≦φAD ≦ 25MHz
VCC1が3.2 ~ 4.0Vの場合、2MHz ≦φAD ≦ 16MHz
VCC1が3.0 ~ 3.2Vの場合、2MHz ≦φAD ≦ 10MHz
例. φAD=25MHzのとき1.72μs、φAD=16MHzのとき2.69μs、φAD=10MHzのとき4.3μsとなります。ただし、M16C/63グループのφADはmax.20MHzです。

 

 

適用製品

M16C/63
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
M16C/6C
M16C/5L
M16C/56
M16C/5LD
M16C/56D
M16C/5M
M16C/57
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください