Renesas Synergy™

FAQ 105286 : MTUが動作しません。 考えられる理由はありますか?

1)MTUがモジュールスタンバイ状態に設定されている可能性があります。
   MTUは、初期値がモジュールスタンバイ状態になっていますので、モジュールスタンバイコントロールレジスタ(MSTCR)の該当ビットをクリアし、モジュールスタンバイ状態を解除する必要があります。

2)MTURWEビットがクリアされている可能性があります。
   バスコントロールレジスタ1(BCR1)のMTU書き込み/読み出しイネーブルビット(MTURWE)が"1"になっていることを確認してください。MTURWEが"0"の場合、MTUの制御レジスタのアクセスが禁止されます。

適用製品

SH7144, SH7145
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください