Renesas Synergy™

FAQ 1011864 : RL78:RTCに対して規定外の誤った日時設定を行ってしまった場合どのような動作となるのでしょうか?

RTCのカウント・レジスタに規定値以外を設定した場合、設定した値からカウント動作を開始してしまいます。
従って、誤って設定したとしても、マイコンの機能では補正されませんのでご注意ください。

 

適用製品

RL78 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください