Renesas Synergy™

FAQ 1011860 : RL78/G13の未使用端子処理は、入力設定の場合でも内蔵プルアップ抵抗を接続していれば、外部抵抗でプルアップしなくてもよいですか?

内蔵プルアップが有効であれば、外部抵抗でプルアップする必要はありません。ただし、リセット解除後プログラムによる内蔵プルアップ設定が行われるまでの間は、内蔵プルアップがOFFのため、貫通電流が流れる可能性があります。
リセット解除後、できるだけ早く内蔵プルアップをONに設定してください。

 

適用製品

RL78/G13
RL78/G14
RL78/F12
RL78/F13
RL78/F14
RL78/F15
RL78/D1A
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください