Renesas Synergy™

FAQ 1010205 : ウォッチドッグタイマ(WDT)をウォッチドッグタイマモードで使用するとLSI内部をリセットすることが出来ますが、このときのリセット処理はCPU外部からRES端子にリセット入力するのと同等の処理内容なのでしょうか?

ウォッチドッグタイマ(WDT)のリセットの種類をパワーオンリセットモードにした場合は、クロックパルス発振器(CPG)のFRQCRレジスタおよび ウォッチドッグタイマ(WDT)のWTCNTレジスタ、WTCSRレジスタが初期化されないことを除き同等の処理内容になります。詳細は、ハードウェアマ ニュアルのウォッチドッグタイマ(WDT)の章を参照してください。

適用製品

SH7285, SH7286
SH7214, SH7216
SH7231
SH7211
SH7146, SH7149
SH7131, SH7132, SH7136, SH7137
SH7083, SH7084, SH7085, SH7086

 

 

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください