Renesas Synergy™

FAQ 1005850 : ツェナー・ダイオードを複数個並列接続し損失の分散を図りたいのですが、 並列接続使用は問題ないですか?

ツェナー・ダイオードを並列接続でご使用されるのはお止めください。

ツェナー・ダイオードを複数個並列接続しツェナー電圧以上を印加した場合、 ツェナー電圧のわずかなバラツキでもツェナー電流が非常にアンバランス となり、部分的に負荷が集中することになります。
ツェナー電圧のバラツキが大きい組み合わせの場合、1個のみしかオンしない場合もあります。

適用製品

定電圧用ツェナーダイオード
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください