Renesas Synergy™

FAQ 107435 : 【LCD, 低消費電力機構】LCD駆動制御回路を使用するときの消費電流の考え方は?[2009/08/05]

  1. マイコンの電源電流
    電源電圧、発振周波数、動作モード(クロック分周比)、フレーム周波数、SEG/COM数に依存します。
    フレーム周波数が高く、SEG/COM数が多いほど、電源電流は増加します。
  2. LCD用電源回路での消費電流
    LCDパネルの負荷に依存します。
    外付けの分割抵抗での消費電流があります。

適用製品

3823
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください