Renesas Synergy™

FAQ 1000353 : XIN-XOUT発振回路において、発振振幅が約1.5Vとなっているが、問題ないか。

消費電流を低減する目的で、XIN-XOUT発振回路の発振振幅レベルはR8C/1xシリーズ、R8C/2xシリーズと比べて小さくなるよう設計されています。
発振子メーカー様でのマッチング評価により、推奨発振回路定数が得られれば、問題ありません。

適用製品

R8C/3x
R8C/38A
R8C/Lx
R8C/Mx
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください