FAQ 107318 : EIA-422レシーバ(HD26C32A)において、入力端子(+)とGND間、入力端子(-)とGND間のインピーダンスについて規格値がありましたら教えてください。

HD26C32Aにつきまして規格を設定しているインピーダンスは入力間(+端子と-端子)のインピーダンスのみで、
入力ピンとGND間のインピーダンスの値は規定しておりません。
(ただし、フェ-ルセーフ回路回路が内蔵されており、ある程度のインピーダンスはあります。)


キーワード:入出力特性

 

 

適用製品

RS422/423用IC, IEEE 485/488 インタフェース
シリアル通信用IC
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください