Renesas Synergy™

FAQ 1011014 : 外部マイコン・インターフェースはどのような場合に使用するのでしょうか?

R-IN32M3以外のメインCPUを持つシステムにて、メインCPUから外部マイコン・インタフェースを経由することでR-IN32M3の制御を行うこ とができます。 外部マイコン・ブート時には、外部マイコンからR-IN32M3内部のInstructionRAMにプログラムをダウンロードしてからR-IN32M3 のリセット解除をすることも可能です。 R-IN32M3ユーザーズ・マニュアル 周辺機能編(R18UZ0006JJ)に外部マイコン・ブートの内容が記載されてますので、ご参照ください。

適用製品

マルチプロトコル通信LSI (R-IN32M3)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください