Renesas Synergy™

FAQ 1011268 : OS未使用時の割り込み応答時間を教えてください。

R-IN32M3は、CPUコアとしてARM社のCortex-M3を採用しております。R-IN32M3の割り込み応答につきましてはARM社が公表し ているCortex-M3コアの応答時間と同じとなりますので、12cycles(100MHz動作時の場合120ns)で割り込み処理を開始することが 可能です。

適用製品

マルチプロトコル通信LSI (R-IN32M3)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください