Renesas Synergy™

FAQ 1000294 : ΔΣA/D変換器で変換結果を算出するのに参考となる式はありますか。

シングルエンドと差動入力は以下の算出式(ご参考)で求められます。

■シングルエンド入力の場合
result = (((ANDSn - DOF) × gain) / (AVrefT - AVrefB)) × 2 ^ 15 (2の15乗)

■差動入力の場合
result = (((ANDSnP - ANDSnN) × gain) / (AVrefT - AVrefB)) × 2 ^ 15 (2の15乗)

【注】DOF = (DSADOFn / 1024) × (AVrefT - AVrefB)
AVrefB = 0V

詳細はアプリケーションノート
「H8SX ファミリ ΔΣA/D コンバータユーザーズガイド」(RJJ06B0903)の
「A/D 変換結果の算出式」の章
「シングルエンド入力」の章
「差動入力」の章
をご参照ください。

適用製品

H8SX/1622
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください