Renesas Synergy™

FAQ 1009030 : EMC (Electro Magnetic Compatibility)

電磁環境両立性を表します。
動作中の電気機器の内部で電流が断続するとノイズが発生し、 他の電気機器に影響し誤動作を起こす場合があります。
これを電磁環境が悪化したといい、このような状況を防ぐようにするのが EMCです。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください