Renesas Synergy™

FAQ 1008989 : 製品サンプルには、どのようなレベルのものがあるのでしょうか。

サンプルには、開発時のものと、量産時のものがあります。
開発時のサンプルは、次のように区別されます。

DS(Design Sample)
動作検証を終える前のレベルで、メカ・サンプルと呼ばれることもあります。
最初にできたものはファースト・サンプルと呼ばれます。

ES(Engineering Sample)
ある程度、動作検証をしたレベルですが、不具合の内在することもあります。

CS(Commercial Sample)
動作検証と信頼性評価を完了したレベルで、量産品と同等です。

量産を開始したあとは、お客様のご要望に応じて、評価サンプルを提供します。
なお、お客様が信頼性試験をされる場合、QT(Quality Test)サンプルというものを提出します。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください