Renesas Synergy™

FAQ 1011015 : CC-link対応製品の開発する場合、CC-LINK協会への参加、製品接続テスト等の費用はどのようになるのでしょうか?

お客様の製品をCC-Link対応製品とするには、CC-Link協会へ入会し、コンフォーマンステストを受ける必要があります。詳細はCC-Link協会のWebサイトをご参照ください。

適用製品

マルチプロトコル通信LSI (R-IN32M3)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください