Renesas Synergy™

FAQ 105479 : 割り込みが発生しません。 考えられる理由はありますか?

(1)割り込み優先順位の設定を確認してください。

 割り込み優先レベル設定レジスタ(IPR)により、それぞれの割り込み要因に対応する割り込みの優先順位を設定する必要があります。ここで設定された割 り込みの優先レベルが、割り込みマスクレベルビット(I3~I0)に設定されているレベルと同じか低い優先レベルの場合、割り込みは無視されます。

(2)割り込み要因となる内蔵周辺モジュールが、モジュールスタンバイになっていないか確認してください。

 主な内蔵周辺機能は、初期値がモジュールスタンバイ状態になっています。
 モジュールスタンバイ状態では、内蔵周辺機能が動作しませんので、割り込みも発生しません。

 

 

適用製品

SH7206
SH7124, SH7125
SH7146, SH7149
SH7144, SH7145
SH7083, SH7084, SH7085, SH7086
SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109
SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください