Renesas Synergy™

FAQ 1002715 : VPPの立ち上がり時間が遅い場合、(ゆっくり 5Vから 10Vに変化する場合) 誤作動の可能性はありますでしょうか。

VPPの立ち上がり時間そのものについての規定はございませんが、あまりにも立ち上がり時間が かかる場合には問題が発生します。
VPPのパルスによるモードの設定は 約 2ms以内 に全て完了する必要があります。
あまり立ち上がり時間が掛かり過ぎると、モード設定が正常にできなくなります (書き込みが正常に行えなくなります)。

適用製品

UPD1793xx
UPD7800xx
UPD7803xx
UPD7807xx
UPD7808xx
UPD7809xx
UPD780xx
UPD7890xx/7891xx
UPD78902x
UPD7893xx/7894xx
UPD7898xx
UPD784xxx
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください