Renesas Synergy™

FAQ 1005963 : オペアンプのOFFSET-NULLによるオフセット調整とは?

オペアンプの入力段差動増幅回路における(VBE差に起因する)不平衡を平衡とする調整を行います。オペアンプによっては調整用にOFFSET-NULL端子を有しています(uPC811は下図)。



この端子に可変抵抗を外付けし、入力段の平衡を取ることでオフセット電圧の調整を行います。

適用製品

オペアンプ
バイポーラオペアンプ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください