Renesas Synergy™

FAQ 104850 : USB ASSPとバスインターフェース接続図等の資料はありますか?

1)M66291の場合:

各種CPUとの接続方法を M66291アプリケーションノート P.49「7.応用例」に記載しておりますので こちら を参照ください。
M66291アプリケーションノートP.3 2.2項 をベースにP.49 応用例に合わせて変更頂く事になると思います。


2)M66590/M66591/M66592/M66596の場合:

各USB ASSPとM16C/80との接続例を下記の各ご紹介資料に掲載しております。 こちら をご参照ください。
※M66596はM66592とバスI/Fは同じですので、M66592ご紹介資料を参照ください。


#対象デバイス:M66291,M66590,M66591,M66592,M66596

適用製品

M66596, R8A66597
M66291
M66591
M66592
M66590
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください