Renesas Synergy™

FAQ 1007205 : MINI CUBE2でセルフ・プログラミングを実行中,ハングアップしてしまいます。原因として何が考えられますか?

MINI CUBE2の以下の注意事項に該当していないか確認してください。

注意事項:
MINI CUBE2を使用してセルフ・プログラミング機能のデバッグを行う場合,下記操作を行わないようにしてください。
デバッガがハングアップします。
(1) フラッシュ環境中にブレーク
(2) フラッシュ環境へ移行するプログラムのステップ・イン
(3)デバッグ用モニタ・プログラムが配置された空間を,フラッシュ・セルフ・プログラミングで書き換える

適用製品

V850 ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください