Renesas Synergy™

FAQ 1005636 : IEbus上でのハイ・レベル/ロウ・レベルとロジックの0/1の関係はどのようになっていますか?

IEbus上のロウ・レベル(バスの線間(BUS + 端子とBUS - 端子)の電位差が20mV以下)はロジックの1になり、IEbus上のハイ・レベル(バスの線間(BUS + 端子とBUS - 端子)の電位差が120mV以上)はロジックの0になります。

適用製品

産業用ネットワーク
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください