Renesas Synergy™

FAQ 1006131 : 海外安全規格認定書のコピーを入手したい。

海外安全規格認定書はホームページに掲載しておりません。お取引いただいております販売店経由でご依頼ください。

 

 

適用製品

青紫レーザ
光センサ
光ストレージ
光通信デバイス
OTDR用FP/DFB-LD
光通信用1310/1490/1550 nm DFB-LD
CWDM用DFB-LD
フォトカプラ
高速カプラ(アナログ出力)
高速カプラ(ディジタル出力)
高速カプラ(CMOS出力)
アイソレーション・アンプ(アナログ出力)
アイソレーション・アンプ(ディジタル出力)
光MOS FET
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください