Renesas Synergy™

FAQ 104883 : USBサンプルF/Wはありますか?

C言語ベースのUSBサンプルファームウェアを提供しています。
汎用のC言語で作成していますので、接続されるマイコンに簡単に組み込みができます。本ファームウェアにて、USB協会提供のUSBCVのテストが可能です。
本サンプルファームウェアは、特約店経由のご依頼で提供しておりますので、お取引のある弊社特約店にご依頼下さい。

#対象デバイス:M66291,M66590,M66591,M66592,M66596

適用製品

M66596, R8A66597
M66291
M66591
M66592
M66590
USB
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください