Renesas Synergy™

FAQ 1010605 : データシートの「Forward bias safe operating area」のグラフは、何を表していますか?

「Forward bias safe operating area」は安全動作領域を意味します。 一般的にはSOAやASOと呼ばれます。下記参考資料の9、10ページをご参照ください。
※参考資料はこちら

適用製品

一般スイッチング用パワーMOSFET
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください