Renesas Synergy™

FAQ 1010189 : フォトカプラ(PS2561Dシリーズ)で、PS2561D-1、PS2561DL-1の外部沿面は7mmで、PS2561DL1-1、PS2561DL2-1は8mmとなっていますが、その理由を教えてください。

外部沿面距離は、モールド表面を沿った距離だけではなく一部空間距離も含まれます。リードを広げたタイプのDL1-1やDL2-1であれば、8mm以上の保証が可能です。

 

適用製品

フォトカプラ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください