Renesas Synergy™

FAQ 105456 : 基板に電源が入っていない状態で、RTC用電源端子にバッテリを挿入して良いですか。

基板に電源が入っていない状態で、RTC用電源端子だけに電源を投入することはできません。

SH7709S、SH7729R、 SH7706、SH7720/21において、RTC用の電源端子のみに電源を供給するためには、ハードウェアスタンバイ状態に遷移したあとでRTC用電源 端子以外の電源を切断する必要があります。SH7727、SH7705は対応していませんので、RTC用電源端子以外の電源を切断しないでください。

手順は下記になります。

1)CPUを通常モードで立ち上げます。(全ての電源端子に電源を供給してください)

2)CA端子をローレベルに切りかえます 。

3)STATUS1端子が"L"、STATUS0端子が"H"であること(スタンバイモードに遷移していること)を確認します。

4)RTC用電源端子以外の電源を切断します。

RTC以外の電源を落とした場合、RTC以外のモジュールは電源OFF状態です。このとき、RTC関連端子以外の端子の状態は不定になります。

 

適用製品

SH7729R
SH7721
SH7720
SH7709S
SH7706
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください