Renesas Synergy™

FAQ 106535 : 内部電源発生回路(VDC)という機能がありますが、 これはどのようなものでしょうか? [2006/12/14]

内部電源発生回路(VDC)は、VCCER(内部電圧発生回路電源)端子に入力された5V,3.3Vを内部で使用する電圧レベルに変換するための機能です。

 

適用製品

32185
32186
32192
32195
32196
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください