Renesas Synergy™

FAQ 105519 : CPU書き換えモード時、内部ROM領域で制御プログラムを実行して、内蔵フラッシュメモリを書き換えることは可能か?

EW1モードを使用すると可能です。
EW1モードでは、内部ROM領域上の書き換え制御プログラムを実行し、内蔵フラッシュメモリの書き換えることができます。ただし、書き換え制御プログラムがあるブロックを除きます。

適用製品

M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)
M16C/62A(M16C/62T)
M16C/62M
M16C/62N(M3062GF8NFP, M3062GF8NGP)
M16C/62P (M16C/62P, M16C/62PT)
M16C/63
M16C/64
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
M16C/6C
M16C/6N4, M16C/6N5
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN
M16C/5L, M16C/56
M16C/5LD, M16C/56D
M16C/5M, M16C/57
M16C/30P
M16C/29
M16C/28 (M16C/28, M16C/28B)
M16C/26A (M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T)
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください