Renesas Synergy™

FAQ 106454 : 初期動作がうまくいきません。確認すべき項目を教えてください。

まずは、以下の点をご確認ください。

1) 電源は正しく給電されていますか?

2) 電源電圧は安定していますか?

3) 電源投入/切断シーケンスは問題ありませんか?

電源投入/切断シーケンスについては、ハードウェアマニュアルの電気的特性の章を参照してください。

4) クロック周りの回路に問題はありませんか?

・発振回路の回路定数は発振子、実装回路の浮遊容量などにより異なるため、発振子メーカと十分ご相談の上決定してください。

5) 内部クロックが、規定の範囲を超えていませんか?

・クロックモードの設定により、内部PLL回路の逓倍率が決定します。この設定により、システムクロック、周辺クロックなどの内部クロックが規定の範囲を超えないようにしてください。

6) リセットシーケンスは守られていますか?

7) CK端子(システムクロック出力端子)から期待している周波数が出力されていますか?

8) 未使用端子の処理は正しいですか?

・NC端子には、何も接続しないでください。
・未使用の入力端子は、ハイまたはローレベルに固定してください。
・TRST#端子は、H-UDI機能の利用の有無にかかわらず、電源投入時に一定期間ローレベルにしなければなりません。リセット構成の詳細については、ハードウェアマニュアルのハイパフォーマンスユーザデバッグインタフェース(H-UDI)の章を参照してください。

9) ウェイト端子はネゲートされていますか?

10) 未定義・リザーブアドレスのアクセスを行っていませんか?

 

適用製品

SH7206
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください