Renesas Synergy™

FAQ 1004608 : USB HUBコントローラで部品コスト削減のためパワー・スイッチの代わりにポリヒューズを使用できますか?

システムに依存します。
Bus-Powered HUBでは、USB仕様上、パワー・スイッチが必須です。
Self-Powered HUBでは、過電流 (Over-current) を検出して、システムに報告する義務がありますが、その方法はパワー・スイッチ、ポリヒューズのいずれも利用できます。

  Self-Powered HUB Bus-Powered HUB
パワー・スイッチ オプション 必須
過電流検出 必須 オプション


備考 パワー・スイッチは、過電流検出機能を内蔵しています。

 

適用製品

USB2.0 Hub Controller
UPD720115
UPD720114
UPD720113
UPD720112
UPD720110A
UPD720110
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください