Renesas Synergy™

FAQ 1011786 : フローティングライセンスについて、サーバPCの変更は可能ですか?

Q: 質問

フローティングライセンスについて、サーバPCの変更は可能ですか?


A: 回答

可能です。
旧サーバPCのソフトウェアをアンインストール、新サーバPCへ再インストール、クライアントPCの設定変更で簡単に変更出来ます。

インストール、設定方法は下記のマニュアルに記載しています。

 

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください