Q: 質問
フローティングライセンスはネットワークに接続していないと使用できませんか?
A: 回答
ライセンスは、ネットワーク(サーバPC)に接続された状態でないと取得できません。尚ライセンスは、設定で一定期間占有することもでき、取得後にネットワーク環境から切断した状態でライセンスを利用することも可能です。
適用製品
RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ |
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ |
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ |
Q: 質問
フローティングライセンスはネットワークに接続していないと使用できませんか?
A: 回答
ライセンスは、ネットワーク(サーバPC)に接続された状態でないと取得できません。尚ライセンスは、設定で一定期間占有することもでき、取得後にネットワーク環境から切断した状態でライセンスを利用することも可能です。
適用製品
RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ |
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ |
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ |