Renesas Synergy™

FAQ 1011783 : フローティングライセンスの利用状況の確認は、可能ですか?

Q: 質問

フローティングライセンスの利用状況の確認は、可能ですか? 


A: 回答

サーバPCにインストールされたフローティングライセンス・サーバ管理ダイアログで利用状況を確認できます。
また、オプション設定でログへの出力も可能です。ログファイルで利用状況を後日確認するができます。

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください