Renesas Synergy™

FAQ 1011781 : ノードロックとフローティングの両ライセンスが 混在時の動作について

Q: 質問

同じマイコン用のノードロック・ライセンスのコンパイラとフローティング・ライセンス環境を同じPCにインストールした場合、ライセンスはどのように取得するようになりますか?


A: 回答

フローティング・ライセンスを有効にするか・しないかにより変わります。

1. 有効にしない設定の場合、ノードロック・ライセンスを使用します。

2. 有効にする設定の場合、以下のようにライセンスを使用します。
 2.1 ノードロック・ライセンス、フローティング・ライセンスの いずれかがprofessional版である場合、professional版ライセンスを優先的に使用します。
  2.1.1
    ノードロック・ライセンスがprofessional版、
    フローティング・ライセンスがstandard版の場合、
    ノードロック・ライセンスを使用します。
  2.1.2
   ノードロック・ライセンスがstandard版、
    フローティング・ライセンスがprofessional版の場合、
    フローティング・ライセンスを取得します。
  2.1.3
    両ライセンスがprofessional版の場合、
    ノードロック・ライセンスを使用します。

 2.2. ノードロックライセンス、フローティングライセンスともにstandard版の場合
  2.2.1
    CC-RH V1.05.00/CC-RX V2.06.00/CC-RL V1.04.00の場合、
    ノードロック・ライセンスを使用します。
  2.2.2
    2.2.1のリビジョン未満の場合、
    フローティング・ライセンスを取得します。

 

適用製品

RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください